This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:TPS22811 — 无法切换

Guru**** 2815215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612403/tps22811-tps22811---unable-to-switch

器件型号: TPS22811

您好、我们有一个 TPS22811 连接线路、用于切换 7.4V 器件。 image.png

组装后、它不起作用。 将 SW7.4V1 拉至 3.3V 仅会将输出电压增加几毫伏。 无论是否向 OUT 引脚施加负载、都会发生这种情况。

我们已验证 SW7.4V1 达到 3.3V。 我们观察到、器件触发后没有输出电压尖峰。  

我们的设计中是否存在可能导致这种情况的明显错误?

非常感谢、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Charlie、

    我正在处理这个问题、并将返回给您。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、只是跟进一下。 您是否遇到过此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Charlie、

    整体原理图看起来没有问题。 下面是我在计算 阈值时如何引用每个电阻器。  

    您说这是一个 7.4VIN 应用、如原理图所示、但您说这是在  SW7.4V1 处测量的 3.3V 电压。  

    3.3V = VIN x (78.7k + 39.2k)/(78.7k + 39.2k + 470k)  

    VIN = 16.46V

    您是否有任何显示 VIN、VOUT、EN 和 IOUT 的波形? 我们需要确定器件是否出现故障并评估输入电源是下降还是出现尖峰。  

    输出是否曾经变为高电平?  

    谢谢、

    Rishika Patel