Other Parts Discussed in Thread: TL431
器件型号: TL431-Q1
主题中讨论的其他器件: TL431
尊敬的团队:
我正在使用 TL431 设计 15V 和–4V 精密稳压器、该器件由反激式次级变压器进行调节。 这是为栅极驱动器 IC 提供的两个电压、用于驱动 SiC MOSFET。 请找到插入的屏幕截图、参考 slyp832.pdf (www.ti.com/.../slyp832.pdf)。
负载要求为 15V、100mA 和–4V、100mA。
我计算了反馈电阻、对于 15V 输出为 50k Ω 和 10k Ω、对于–4V 输出为 6k Ω 和 10k Ω。 请确认计算得出的电阻值。
我需要您的支持来计算 BJT 集电极和基极之间的电阻值以满足要求。 和建议用于闭环补偿的电容器。
谢谢、
Shanjai Kanna S.