This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750 的 VSYS 调节和电源路径行为

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612106/bq25750-vsys-regulation-and-power-path-behavior-of-bq25750

器件型号: BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

TI 团队大家好、

我正在评估 BQ25750 对于具有备用电池的 24V 系统、我想确认它是否符合 VSYS 稳压和电源路径要求。

系统详细信息:

  • 适配器输入 (VIN):24V 直流

  • 电池:24 V 锂离子电池组

    • 完全充电电压:高达 29.4V

    • 标称/理想电压:~25.9 V

  • 负载:24 V 电机

    • 峰值电流:5–6 A

    • 电机使用情况曲线:

      • 白天: 当存在 VIN 时、电机通过 VSYS 运行

      • 夜间: VIN 缺失、电机仅偶尔运行(每晚运行一次或两次,每次运行~10–15 秒)

预期功率流架构:
24V 适配器→BQ25750→VSYS→电机
当存在 VIN 时、电池连接到 BQ25750 并联充电。

所需行为:

  1. 何时 存在 VIN(24V 适配器)

    • VIN 通过 BQ25750 为 VSYS 供电

    • 电机直接从 VSYS 运行

    • 电池放电后充电

    • VSYS 保持不间断

  2. 何时 VIN 不存在(夜间)

    • 电池通过 BQ25750 为 VSYS 供电

    • VSYS 应为 调节至大约 24V 、即使电瓶电压较高(最高 29.4 V)或较低也是如此

    • 电机可能在夜间短暂运行(持续时间短,占空比低)

    • 从 VIN 到电池的无缝转换、而没有欠压

  3. 在所有情况下:

    • 只要存在 VIN 或电池、VSYS 就应保持不间断

    • 没有从电池到 VIN 的反向电流

    • 由 PMIC 内部处理的电源路径管理

问题:

  1. CAN BQ25750 监管或管理 VSYS 约为 24V 在 VIN 和电池之间切换时使用其降压/升压拓扑?

  2. 采用电池供电时、CAN BQ25750 降压电池电压 如果电池电压高于编程的 VSYS 电平(例如 29.4V→24V)?

  3. BQ25750 是否提供 A 真正的电源路径架构 、是否允许 VIN 在并联电池充电时为 VSYS 供电?

  4. 有任何问题 VSYS 电流或热限制 另一个因素 在电池模式下以短时间、低占空比运行时的 5A 至 6A 电机负载

  5. BQ25750 是 BQ2575x 系列中针对 A 的推荐器件 稳压 24V VSYS、具有备用电池 应用?

感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 BQ25750 声明的数据表:

    “如果仅存在电池且电压高于 VSRN_OK 阈值、BATFET 将导通并将电池连接到系统。“

    1. 在以下情况下 未连接 VIN/适配器电源 只有电池存在 、将会 BATFET 自动导通并允许 VBAT 纯通过硬件流向 VSYS 或为 需要从 MCU 进行任何外部配置/I2C 初始化 启用这条路径?

    具体而言、我想确认是否存在 插入电池后、VSYS 立即可用 、即使:

    • 不存在 VIN

    • REGN LDO 关闭

    • MCU 和 I2C 未通电或初始化

    有关其他上下文信息:
    我有一个 姊妹器件 (BQ25756) 的 EVM 其中 默认情况下、仅电池运行不会为 VSYS 供电 反向运行需要 I2C 配置
    我想确认是否 BQ25750 行为不同 根据其数据表中基于 BATFET 的电源路径说明所建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhruvit、

    can BQ25750 监管或管理 VSYS 约为 24V 在 VIN 和电池之间切换时使用其降压/升压拓扑?
    通过电池供电时、BQ25750 是否可以 降压电池电压 如果电池电压高于编程的 VSYS 电平(例如 29.4V→24V)?[/报价]

    是的、BQ25750 可以通过使用自动反向模式将电压 VSYS 调节为 24V。

    BQ25750 是否提供了 真正的电源路径架构 、允许 VIN 为 VSYS 供电、同时为电池并联充电?

    是的、电源可以通过 ACFET 直接从 VIN 流向 VSYS。 电源将通过 BQ25750 的开关 FET 为电池充电。

    是否存在 VSYS 电流或热限制 另一个因素 在电池模式下以短时间、低占空比运行时的 5A 至 6A 电机负载 ?

    如果可能、我建议在电机不运行时在 VBAT 和 VIN 之间切换 VSYS 电源。

    BQ25750 是 BQ2575x 系列中推荐的器件(针对 A) 稳压 24V VSYS、具有备用电池 应用程序?

    是的、这是正确的器件。

    (如果有) 未连接 VIN/适配器电源 只有电池存在 、将会 BATFET 自动导通并允许 VBAT 纯通过硬件流向 VSYS 或为 需要从 MCU 进行任何外部配置/I2C 初始化 要启用此路径?

    是的、BATFET 将自动导通。 对反向模式进行编程需要 I2C。

    话虽如此、我强烈建议移除 BATFET 并使用 MCU 在 BQ25750 上设置反向模式。 反向模式比 BATFET 导通更易于设置且更可靠。 BATFET 在导通时的电流限制还为 8A、这可能不适用于 6A 电机负载。

    是否仅使用自动反向模式适用于您的系统?

    我们 有关于反向模式电源路径切换 的常见问题解答、可能会有所帮助。

    此致、
    Ethan Galloway

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dhruvit、

    1.是的,这是正确的。

    2.否, 8A 限制不适用。 反向电流受 IAC_REV 寄存器限制。

    3.该器件将自动禁用反向模式并将系统负载切换至 VIN。

    4.是的,这是建议的方法。

    此致、
    Ethan Galloway