Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756
器件型号: BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756
TI 团队大家好、
我正在评估 BQ25750 对于具有备用电池的 24V 系统、我想确认它是否符合 VSYS 稳压和电源路径要求。
系统详细信息:
-
适配器输入 (VIN):24V 直流
-
电池:24 V 锂离子电池组
-
完全充电电压:高达 29.4V
-
标称/理想电压:~25.9 V
-
-
负载:24 V 电机
-
峰值电流:5–6 A
-
电机使用情况曲线:
-
白天: 当存在 VIN 时、电机通过 VSYS 运行
-
夜间: VIN 缺失、电机仅偶尔运行(每晚运行一次或两次,每次运行~10–15 秒)
-
-
预期功率流架构:
24V 适配器→BQ25750→VSYS→电机
当存在 VIN 时、电池连接到 BQ25750 并联充电。
所需行为:
-
何时 存在 VIN(24V 适配器) :
-
VIN 通过 BQ25750 为 VSYS 供电
-
电机直接从 VSYS 运行
-
电池放电后充电
-
VSYS 保持不间断
-
-
何时 VIN 不存在(夜间) :
-
电池通过 BQ25750 为 VSYS 供电
-
VSYS 应为 调节至大约 24V 、即使电瓶电压较高(最高 29.4 V)或较低也是如此
-
电机可能在夜间短暂运行(持续时间短,占空比低)
-
从 VIN 到电池的无缝转换、而没有欠压
-
-
在所有情况下:
-
只要存在 VIN 或电池、VSYS 就应保持不间断
-
没有从电池到 VIN 的反向电流
-
由 PMIC 内部处理的电源路径管理
-
问题:
-
CAN BQ25750 监管或管理 VSYS 约为 24V 在 VIN 和电池之间切换时使用其降压/升压拓扑?
-
采用电池供电时、CAN BQ25750 降压电池电压 如果电池电压高于编程的 VSYS 电平(例如 29.4V→24V)?
-
BQ25750 是否提供 A 真正的电源路径架构 、是否允许 VIN 在并联电池充电时为 VSYS 供电?
-
有任何问题 VSYS 电流或热限制 另一个因素 在电池模式下以短时间、低占空比运行时的 5A 至 6A 电机负载 ?
-
BQ25750 是 BQ2575x 系列中针对 A 的推荐器件 稳压 24V VSYS、具有备用电池 应用?
感谢您的指导。