This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:有关 LM70880-Q1 的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613817/lm70880-q1-question-about-lm70880-q1

器件型号: LM70880-Q1

dera TI 专家、

我的客户使用 LM70880-Q1 制作了 PCB、并立即进行 EMC 测试。

在测试过程中、他们发现特定频率超出了限值、因此他们找到了如下所示的方法:

image.png

如果它们通过 100k Ω 电阻器将 EXTCOMP 连接到 VDDA、EMC 性能会变得更好、但问题是电感器振动并产生大量热量。

如果想使用上述解决方案、请告知我的客户更改价值?

规格如下所示;

Vin = 48V

VOUT = 5V/3A

电感器的值= 5uH

如果我的客户应该更改有关特定公式的值、请告知我。

还有一个问题。

如果我的客户将 Rboot 的值更改为超过 10 欧姆、您会有什么副作用吗?

image.png

请检查这 2 个问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase  

    请通过 https://www.ti.com/tool/download/LM70XX0-CALC 下载设计计算器、 输入您的元件选择并将补偿类型从“外部补偿“更改为“内部补偿“。 请检查右侧的环路响应图、并确保达到 PM>~60°and gm>~15°   

    不建议使用 10Ω、因为可以使用大启动电阻器来触发 BOOT_UVLO。 此外、使用 10Ω 自举电阻器后、器件的温升和效率下降也会显著。 请仅尝试 1Ω。  

    - EL