This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q3A:栅极平坦电压

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q3A, CSD18543Q3A, CSD19537Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607422/csd19538q3a-gate-plateau-voltage

器件型号: CSD19538Q3A
主题中讨论的其他器件: CSD18543Q3ACSD19537Q3

您好、请告诉我 CSD19538Q3A 的平台电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否分享任何逻辑 MOSFET 器件型号以满足以下要求

    VDS - 60V

    ID-15A

    栅极驱动 — 3.3V/5V 逻辑

    N 沟道 FET

    100%符合 RoHS 标准、无需任何豁免(引线含量小于 0.1%)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pranjali、

    感谢您关注 TI FET。 TI 未在数据表中指定平坦电压、也未在生产中进行测试。 我拉出了产品开发期间收集的表征数据、平均平坦电压约为 4.9V。 根据您的要求、我推荐使用采用 3.3mm x 3.3mm SON 封装的 CSD18543Q3A 60V N 沟道 MOSFET。 符合 RoHS 标准、无需任何豁免、使用银环氧树脂芯片贴装代替引线焊料。 它与 5V 栅极驱动器兼容、因为 RDS (on) 在 VGS = 4.5V 条件下的额定和测试条件。 它与 3.3V 栅极驱动器不兼容。 我们在 60V 或更高电压的 FET 中、没有一个具有低于 VGS = 4.5V 的额定 RDS (ON)。 我们所有 80V 和 100V 器件的最小 VGS ≥6V。 许多 TI FET 和竞争对手在内部使用引线焊料进行芯片连接。 该行业尚未找到可靠的替代方案。 因此、这些器件具有 RoHS 豁免。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、  

    您能否查看并确认  CSD18543Q3A 的栅极平坦电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请检查并确认 85°C 处的 Rdson 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    再次感谢您关注 TI FET。 CSD18543Q3A 表征数据的平均平坦电压为 3.6V。 您可以使用数据表第 1 页的栅极电荷图估算平坦电压。 您还可以使用数据表图 8 中的归一化导通状态电阻曲线来估算特定温度下的 RDS (ON)。 当 Vgs = 4.5V 时、标准化因数约为 1.2、典型 RDS (on)= 1.2 x 12.0mΩ= 14.4mΩ、最大 RDS (on)= 1.2 x 15.6mΩ= 18.72mΩ。 当 Vgs = 10V 时、归一化因数约为 1.35、典型 Rds (on)= 1.35 x 8.1mΩ= 10.94mΩ、最大 Rds (on)= 1.35 x 9.9mΩ= 13.372mΩ。 TI 仅规范、测试和保证 25°C 的 RDS (ON)。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、大家好、因为我们计划使用 CSD18543Q3A MOSFET 进行逻辑电平输入。  您能就以下几点进行澄清吗?

    从上图可以看出、VGS 4V RDSon 高达 30m Ω。另外、 从图中看、MOSFET 似乎处于低于 4V 的截止区域?

    也无法将下图与上面的图关联

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    再次感谢您关注 TI FET。 CSD18543Q3A 需要的最小 VGS ≥4.5V。 这是数据表中指定了 RDS (on) 并在生产中测试的最小值。 TI 只能保证数据表中指定的内容并在生产中经过测试。 我们不建议在 VGS < 4.5V 的情况下运行 CSD18543Q3A。 数据表中的传输特性曲线适用于典型器件、数据从单个 FET 收集。 数据表第 1 页上的 Rds (on) 与 VGS 之间的关系曲线表明、当 VGS = 4V 时、该曲线几乎是垂直的、阈值电压的任何微小变化都会导致 Rds (on) 呈指数级增加。 我在下方包含指向应用手册的链接、其中包含指向 TI 网络上所有 FET 技术信息的链接、以及指向避免使用 FET 时出现常见错误的应用手册的链接。

    https://www.ti.com/lit/an/slvafg3g/slvafg3g.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slpa021/slpa021.pdf

    如果您有任何问题、请查看并告诉我。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好感谢您的支持。

    我们计划使用 DRV8162LDGSR 半桥驱动器。 我们可以  为 HS 和 LS 使用 CSD18543Q3A MOSFET。

    我们的要求如下

    • 持续负载电流 (RMS):6A @24V 电池系统
    • 工作温度:–40°C 至+85°C
    • 工作电压:9V 至 32V
    • 跨接启动:36V
    • 可选/可用电源导轨(电池线除外):+5V
    • 输入 PWM:1.2kHz
    • 占空比:50%、100%
    • 负载突降:65V、持续 400ms
    • 负载数量:1(电感性)
    • 高侧和低侧 FET 的单 PWM 控制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    感谢您提供更多详细信息。 除了 400ms 内的 65V 负载突降外、其他要求都是可以的。 这会超过器件的最小 BVDSS (60V)、并可能导致雪崩、从而导致 FET 故障。 FET 不应看到 VDS > BVDSS (60V)。 是否可以通过任何方法将最大 VDS 钳制在 60V 以下? 另一种替代方案是 CSD19537Q3 采用 3.3mm x 3.3mm SON 封装的 100V N 沟道 FET。 它具有更高的导通电阻、符合 RoHS 标准、无需内部引线式焊芯片连接。 CSD19537Q3 需要最小 VGS ≥6V。 请查看并告诉我我还可以做些什么来为您提供支持。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持