This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29330:AFE 延迟时间容差

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ29330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613078/bq29330-afe-delay-time-tolerance

部件号: bq29330

使用 bq29330 的客户对 AFE OC DSG Time 有疑问

作为寄存器 AFE OC DSG 时间时、如果将该寄存器配置为 31ms

在这种情况下、IC 应该在大于或等于 31ms 的时间内切断或跳闸(启用过载保护)、我们的理解是否正确?  

但是、实际跳闸时间可能与配置的 31ms 不完全匹配、因为延迟通常包括内部延迟 时间差或时序变化 由 IC 制造商定义。 因此、为了考虑验证期间截止时间的任何偏差、我们请求 31ms 延迟设置的精确容差规格。 (请帮助检查+-容差时间)

image.png

 

image.png

同样、从上表来看、从 0x00 到 0x0F 以 2ms 的步长递增、但与下面说明中的 1ms 步长相矛盾

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何关于容差延迟时间的反馈?