This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25137F-Q1:使用单路输出 — 双相的引脚排列连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25137F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612476/lm25137f-q1-pinout-connection-with-single-ouptut---dual-phase

器件型号: LM25137F-Q1

尊敬的 TI 专家:

对于整个 LM (2) 5137 (F)-Q1 系列、如果我们有双相单路输出:

  1. 我们可以将 nFAULT1/2 短接在一起吗?
  2. 我们能否将两个 IMON1/2 引脚短接在一起?
  3. 如果不使用、我是否可以将 SYNCOUT 引脚保持悬空?
  4. 我们可以将 EN1/EN2 引脚短接在一起吗?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    再添加一个问题:对于具有单路输出/双相的 LM25137F-Q1、如果 CNFG 上的电阻为 71.5k Ω、则我们预计在 SW1/SW2 上会看到什么相移?

    这是 LS 栅极信号、看起来我们有 90 度 PS。

    这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我将在内部与团队核实这些信息。  

    请期待一周结束前得到答复。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    以下答案均可通过对数据表的基本回顾获得 — 请仔细阅读,另外还请参阅 EVM。

    SYNCOUT 为 90°。

    1. nFAULT 引脚可以连接在一起 — 在启动时由引脚检查器单独检查是否存在开路/短路等

    2. IMON1/2 可以连接在一起、请参阅 EVM 示例。

    3. SyncOut 浮动不是问题,例如对于基本的两相应用。  

    4.不能、不能将 EN1 连接到 EN2。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tim:  

    明白。

    关于 PS 的另一个问题、从 DS 来看、此处交错的实际含义是 90 度?

    非常困惑、因为我认为在单个 IC 中的相位 1 和相位 2 会有 180 度。

    然后再为 2 IC 与 4 相,每个相位将有 90 度的偏移,这就是我的想法..

    那么实际上、如果 CNFG 上电阻为 71.5k Ω、采用单 IC、两相、那么 PS 将仅为 90 度?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    BTW、关于 nFAULT1/2、在之前的设计(单路输出/双相)中、我们使两个 nFAULT1/2 保持短接在一起。

    没有客户报告的问题。

    这就是为什么我对这部分感到困惑。。

    安全手册提到、我们将检查它是否短接至 GND/电源/相邻引脚、但没有提到 nFAULT1 到 nFAULT2。

    也许我会想念那部分。

    您能帮助澄清一下这个器件吗?

    由于最后的构建中没有问题、因此我们想保持 nFAULT1/2 当前连接短接在一起。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我只是在和设计师交谈。 看起来您可以将 nFAULT1 连接到(同一 IC 的)nFAULT2。 如果您有两个四相 IC、请勿将所有四个 nFAULT 引脚连接在一起、因为 IC 之间未同步引脚校验器、并且 nFAULT 测试可能会及时重叠、从而可能会导致检测到问题。  

    对于 FB2 和 VSNS 接地的单输出设计、nFAULT2 不会监测 VOUT。 因此、VOUT OV 等方面的关键信息实际上来自 nFAULT1。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于相移问题、您的解释是正确的。 一个 IC 的通道由 180°隔开。 有一个 90°SYNCOUT 进入 IC #2 以创建 90°和 270°操作。 因此、所有四个相位都有正确的相移、即 0°、90°、180°和 270°、以实现理想的交错。