This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:通过 PPHV 和 PP5V 供电时出现问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611558/tps25751-issues-sourcing-via-pphv-and-pp5v

器件型号: TPS25751

您好:

我们在使用定制电路板上的 TPS25751D 获取电源时遇到问题。 在我们的当前设置中、电源直接连接到 PPHV、还通过直流/直流转换器为 PP5V 和 VIN_3V3 供电。 下面描述了我们看到的行为:

  • 当通过 PPHV 供电时、PPHV 开关不闭合。 相反、PP5V 开关会间歇性打开和闭合。 PD 协商似乎已经完成、但某些原因会导致连接无限期复位(请参阅下面随附的图)。
  • 通过 PP5V 供电仅在 PPHV 也为 5V 时有效;否则、我们看到 PP5V 开关的间歇行为相同。 PP5V 和 VIN_3V3 处的电压正确且一致。
  • 我们能够将芯片配置为通过 PPHV 成功接收任何 PDO。

pd_logs_indef_reset.png

以下是我们使用的配置: PPHV_source_only_5V3A_config.txt PP5V_source_only_5V3A_config.txt 

谢谢、

Ashwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:  

    感谢您联系我们!

    您是否还可以附加 PD 日志文件? 我会回顾并提供反馈给您

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的帮助。 我已附加 PD 日志(作为.txt,因为它受支持)。

    e2e.ti.com/.../reset.pda.txt

    此致、

    Ashwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:  

    我正在寻找分析. pda 文件。 您可以尝试将 zip 文件夹附加到线程。 提前感谢您!

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    抱歉、当我删除.txt 扩展名时、该文件在我的末尾工作。 无论如何、我附上了 zip file.e2e.ti.com/.../reset.zip

    此致、

    Ashwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:  

    感谢您随附该文件。  

    您能否提供测量 这两种配置的 PP5V 和 PPHV 电压的示波器捕获?  

    此致、  

    Aya Khedr   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    侧面更新:我们 暂停了 TPS25751EVM 并执行了上述相同的测试。 EVM 上似乎没有出现 PP5V 问题、并且无论 PPHV 处的电压如何、芯片都可以通过 PP5V 提供 5V/3A。 但是、当尝试通过 PPHV 进行源处理时、我们会看到相同的错误行为。

    我包含了一个使用 PPHV 配置的使用 PP5V(紫色)和 PPHV(绿色)的示波器捕获。 我还包含了 VBUS(蓝色)、因为它看起来与问题非常相关。

    此致、

    Ashwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:  

    对于下面的 5V/3A 仅供电方选择、禁用了 PPHV。 这说明了尝试通过 PPHV 提供时观察到的行为。  

    通常、对于这些应用、使用 PP5V。  

    如果您想使用 PPHV 进行测试、我建议在调查问卷中选择以下设置。

    由于此设置适用于 DRP 应用、因此您需要更改以下字段以将其设置为“仅供电“。  

    1-将端口配置 TypeC 状态机从 DRP 修改为供电方。  

    2 — 将 Transmit Sink Capabilities 中的 PDO 数量设置为 0。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的建议! 采用此配置、该芯片能够通过 PPHV 提供 5V/3A 电流。 但是、在这种情况下、芯片似乎充当旧源、如状态寄存器中的“充当旧源“字段以及我们无法看到任何 PD 日志这一事实所示。

    我们如何强制芯片使用 PD 而不是用作传统器件? 我们希望最终通过 PPHV 提供更高的电压 (20V/5A)、但这似乎不起作用、因为未使用 PD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略我之前的答复、旧问题是由 EVM 上的一些跳线放置错误引起的。 我们现在能够通过 PPHV(具有 PD) 提供)提供 5V/3A 输出。 感谢您的帮助!

    以下是我们针对更高 PDO 的工作配置(我们必须将 PDO1 的电源路径更改为 PP1 才能正常工作): e2e.ti.com/.../config_5F00_20V5A.json.txt

    谢谢、

    Ashwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:  

    感谢您的更新。 如果您有其他问题、请随时创建新主题。  

    此致、  

    Aya Khedr