This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:不带 BQ 器件的 DRP 配置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611668/tps25751-drp-configuration-without-bq-devices

器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

尊敬的 Sis 和 Madams:

由于 TPS65987D 具有 NRND 状态、因此我正在考虑使用 TPS25751 为 USB PD 配置 DRP。

但是、我们不使用 BQ 器件电池充电器。

TPS25751 PPHV 旨在与一对背对背 FET 进行双向操作。

image.png

TPS65987D 具有单独的灌电流和拉电流路径、但要使用 TPS25751 实现此目的、我认为需要另一对背对背 FET 路径、例如 TPS65988D。

56fc6670-a317-483a-9259-7b94955a3138.png

因此、TPS25751 是否预计会使用以下配置?

image.png

对于 TPS25751、仅有使用 BQ 器件的示例、但是否提供了任何不使用 BQ 器件的应用手册或其他材料?

TPS65987D 是理想选择、但是否有计划发布 TPS65987D 的后续器件?

此致、

Masashi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    您希望在什么应用中设计不需要 BQ 器件? 目前、TPS65987D 的唯一后继器件是 TPS25751。  

    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrain、

    是的、我们正在考虑在不带 BQ 器件的情况下配置 USB PD DRP。

    我认为、不使用 BQ 器件电池充电器的 DRP 需要一个受电路径和一个供电路径、但为 TPS25751 配置此路径的最佳方法是什么?

    或者、不建议将 TPS25751 用于不使用 BQ 器件的 DRC?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    对延迟响应表示歉意。 目前、TPS25751 无法支持您所展示的配置。 您能帮助我了解您的应用的拉电流和灌电流配置文件吗?

    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios