This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:间歇性不启动充电

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, USB2ANY, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612465/bq25820-charging-intermittently-not-starting

器件型号: BQ25820
主题中讨论的其他器件: USB2ANYEV2400

image.png

我随附了 bq25820 原理图。 间歇性地、充电不会开始、VBAT 和 SW 上出现以下波形 (CH1 = VBATT(偏移 6V)、CH2 = SW 节点)。 从工作台电源为 VAC 充电的电压约为 12V:

tek00002.png

 

充电器似乎每~13ms 左右尝试充电一次。  

tek00001.png

 

 

上述开关波形是否指向电感器饱和? 或者可能没有足够的大容量电容? ESR 是否足够?

电感器为 Vishay Dale IHLP322CZER150M11。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    您能提供寄存器转储吗?

    或者可能没有足够的大容量电容? [/报价]

    是、您需要所需的大容量电容、有关更多信息、请参阅原理图检查清单:e2e.ti.com/.../8561.BQ25820_5F00_Schematic_5F00_And_5F00_Layout_5F00_Checklist-NEW-_2800_1_2900_.pdf

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我看到串联电阻为 2.2uF、VAC 上电阻为 10 Ω。 是否需要噪声抑制?  

    我看到大容量电容低于原理图检查清单。 是否需要将大容量电容器用作电解电容器、以便具有比陶瓷电容器能够提供的 ESR 高一定量的 ESR? 我的设计高度非常受限。

    评论我的电感器选择、IDC = 4.3A、Isat=3.8A、Rdc = 85.3m Ω? 现在我看到、Rdc 至少高于 RDCR (max) = 60mOhm、如数据表的表 7-1 所示。 这是否也会导致上面的示波器屏幕截图中看到的行为?

    这是寄存器转储:

    i2cdump -y 1 0x6b
    未指定大小(使用字节数据访问)
       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef   
    00:  @ 00 40 06 00 40 06 48 03 40 06 e8 03 ff ff f f ?.@?.@? H ???.
    10:40 01 a0 00 0f 1d 00 C9 c0 24 20 96 57 40 00  @???????$?W@……
    20: 00 0f 80 02 00 29 f0 92 00 00 00 00 60 02 00 00 00  .??....`?..
    30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1a 效率  ............ ?..
    第 40 章:你是我的女人 FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    第 50 章:我是不是也不知道 FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    60:00 30 02 ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff   
    第 70 章:我是不是很喜欢你 FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    80:11 80 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff f  ?..........
    90:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    A0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF ff ff ff f 63 60 ff  ............ C`。
    B0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    C0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    d0:ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    E0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff f ff FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    F0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF ....   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我看到 2.2 μ F 的串联电阻和 10 Ω 的交流电阻。 是否需要噪声抑制?  [/报价]

    没错。

    这里是寄存器转储:

    您能否重新设置格式?您是否有可用于读取寄存器的 USB2ANY 或 EVM2400?

    此致、

    基督教。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    实际上应该是所有的默认寄存器值--我们将它用于 Linux 主机、所以我不能直接使用 EV2400 来转储寄存器、但我知道在我们启动的时候、我们实际上并不涉及任何寄存器。  

    谢谢、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan。

    在启动过程中、我们实际上并未涉及任何寄存器。  [/报价]

    我知道、我更感兴趣的是充电状态寄存器、以便确定器件不充电的原因、但我不确定如何读取这种格式。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    充电器状态寄存器为 0x21 至 0x23:

    i2cdump -y 1 0x6b
    未指定大小(使用字节数据访问)
       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef   
    00:  @ 00 40 06 00 40 06 48 03 40 06 e8 03 ff ff f f ?.@?.@? H ???.
    10:40 01 a0 00 0f 1d 00 C9 c0 24 20 96 57 40 00  @???????$?W@……
    20: 00 0f 80 02. 00 29 f0 92 00 00 00 00 60 02 00 00 00  .???)??...`?..
    30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1a 效率  ............ ?..
    第 40 章:你是我的女人 FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    第 50 章:我是不是也不知道 FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    60:00 30 02 ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff   
    第 70 章:我是不是很喜欢你 FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    80:11 80 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff f  ?..........
    90:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    A0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF ff ff ff f 63 60 ff  ............ C`。
    B0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    C0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    d0:ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    E0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff f ff FF 和 FF FF 和 FF FF ....   
    F0:FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 和 FF FF 和 FF FF ....   

    0x21 = 0x0F

    0x22 = 0x80

    0x23 = 0x02

    为了进行澄清、上面的寄存器转储不是在我有的屏幕截图所发生的故障期间发生的。 当它发生的时候,我得到了故障 VBAT_OV_STAT=1 .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    为了澄清一下、上面的寄存器转储不是在我有屏幕截图的故障发生期间发生的。 当它发生的时候,我收到的故障 VBAT_OV_STAT=1 .[/报价]

    这 很可能是导致不充电行为的原因。

    [报价 userid=“311420" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612465/bq25820-charging-intermittently-not-starting/6216204 ]我确实看到我的大容量电容低于原理图检查清单。 是否需要将大容量电容器用作电解电容器、以便具有比陶瓷电容器能够提供的 ESR 高一定量的 ESR? 我的设计高度相当受限。

    陶瓷电容器在直流偏置后通常具有低值、因此我们通常建议使用电解电容器来满足 160uF 的要求。

    我建议添加所需元件、看看这样是否解决了 VBAT OVP 问题。

    此致、

    基督教。