This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:RCB 的驱动电压和关断时的电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614272/tps274c65-drive-voltage-of-rcb-and-the-voltage-at-turn-off

器件型号: TPS274C65

您好的团队、

我的客户有一个关于 RCB 的驱动电压和关断时的电压的问题。

数据表中只有 Vrcb_pu、它是 RCB 的驱动电压吗? PU 的含义是什么? VRCB_PU 的接地是什么?

PLS 有助于共享 RCB 的驱动电压值和关断时的电压。

客户测试 EVM 并发现 EVM MOS 的驱动器为 26V 接地、2V 至 MOS 的 S 极。 请帮助检查是否正常? image.png

谢谢。

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    我正在处理这件事,很快就会得到你的答复

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    当 RCB 阈值低于 RCB_F 时、器件会关闭

    它们位于数据表中 8.3.5.9 反向电流阻断项下、该部分介绍了器件从反向电流中关断的时间及其重新导通的方式

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格