Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4104-SEP, TPS7H4104EVM
器件型号: TPS7H4104EVM
主题中讨论的其他器件: TPS7H4104-SEP、
您好:
我正在查看 TPS7H4104EVM 原理图、作为我设计的参考。 在此过程中、我注意到 1.8V 输出 (EVM 上的 R21) 的 RF_BOT 电阻器的值似乎与 TPS7H4104-SEP 数据表的第 8.3.3 节中所述的公式略有不同。

RF_BOT = 0.59948V /(1.8V−0.59948V)× 10,020 = 5003
根据此计算、施加 5k Ω 电阻似乎稍微更合适一些。 使用 4.93k 的具体原因是什么吗?
如果有任何理由我可能忽略了,如果你能告诉我,我将不胜感激。