This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751EVM:VSYS 在 VIN 断电转换期间崩溃

Guru**** 2768525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613074/bq25751evm-vsys-collapse-during-vin-power-off-transition

器件型号: BQ25751EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25751

使用 600W (24V/25A) SMPS 进行测试并连接到 VIN。 使用了 24V/26Ah SMF 电池、并在 VSYS 上施加电阻负载。
当系统在 3A 电阻负载下正常运行并且电池在 CV 模式下充满电时、SMPS 已关断。

预期:负载应不间断地切换到电池电源。
观察结果(请参阅波形):一旦电压超过 20V(设置阈值)、BATFET 就会开启。
但是、由于交流 FET 关断且开路、VAC 略微增加、导致 BATFET 在~30ms 后再次关断。
由于 SMPS 已关断且 BATFET 也关断、VSYS 崩溃。
BATFET 导通和关断三次、之后最终保持导通状态。

由于我们的设计适用于直流 UPS 应用、因此任何电源中断都是不可接受的。

是否有办法通过设计修改或寄存器/设置配置实现平稳且不间断的过渡?


CH2=VSYS、CH3=BAT_DRV、CH4=ACDRV CH1=。 全部捕获于 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reddy、

    您正在使用 BQ25751 EVM?

    发生这种行为时、您能否提供寄存器转储?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian Moyer 

    是的、我正在使用 EVM。 请参阅以下帖子中共享的寄存器转储。 由于这是不同类型的问题、我创建了一个新的支持请求页面。 我将再次将寄存器转储连接到此处以供您参考。
    e2e.ti.com/.../bq-registersjson.zip:320:240]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reddy、

    您可以重新发送寄存器转储吗? 我无法将其打开。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../regs-_2800_4_2900_.zip
    请尝试以下操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reddy、

     是否查看过电源路径切换常见问题解答? 此常见问题解答可能有所帮助。

    从波形可以看出、浪涌电流会触发 切换电流限制。

    您可以为您的应用使用自动反向模式吗? 自动反向模式的设置可能比电源路径切换更容易。

    此致、

    基督教