Other Parts Discussed in Thread: BQ25751
器件型号: BQ25751EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25751
使用 600W (24V/25A) SMPS 进行测试并连接到 VIN。 使用了 24V/26Ah SMF 电池、并在 VSYS 上施加电阻负载。
当系统在 3A 电阻负载下正常运行并且电池在 CV 模式下充满电时、SMPS 已关断。
预期:负载应不间断地切换到电池电源。
观察结果(请参阅波形):一旦电压超过 20V(设置阈值)、BATFET 就会开启。
但是、由于交流 FET 关断且开路、VAC 略微增加、导致 BATFET 在~30ms 后再次关断。
由于 SMPS 已关断且 BATFET 也关断、VSYS 崩溃。
BATFET 导通和关断三次、之后最终保持导通状态。
由于我们的设计适用于直流 UPS 应用、因此任何电源中断都是不可接受的。
是否有办法通过设计修改或寄存器/设置配置实现平稳且不间断的过渡?
CH2=VSYS、CH3=BAT_DRV、CH4=ACDRV CH1=。 全部捕获于 PGND。