This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC69651-Q1:引脚图

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611344/tlc69651-q1-pin-diagram

器件型号: TLC69651-Q1

您好:

我当前正在使用 TLC69651QPWPRQ1 因此我在确定确切值时遇到了困难 引脚编号到引脚功能的映射 选择磁性元件。

在数据表文档中、我找不到明确列出引脚编号及其相应信号名称的“引脚功能“表。

请提供以下内容之一:

  • 清晰 引脚编号Left right arrow引脚功能表 中的示例 PWP (HTSSOP-28) 封装、或

  • 确认已明确定义此映射的正确参考文档或章节?

此信息对于原理图和 PCB 布局的精度至关重要。

提前感谢您的支持。

此致、
Belkız μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家 明天会回复您。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Belkiz、

    我知道这里的应用吗?

    这是你想要的吗?

    BR, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gracie:

    我计划使用 TLC69651QPWPRQ1 驱动多个不同的 LED。 因此、我需要清楚地了解 HTSSOP-28 封装中的每个物理引脚如何映射其功能。

    如果您可以确认上面注释中共享的“引脚功能“表是正确的、我将使用该表作为设计的参考。 我需要进行此确认、以确保正确的原理图设计和 PCB 连接。

    非常感谢您的支持。

    此致、
    Belkız μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Belkiz、

    是的。 它在数据表上。

    BR, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gracie:

    我正在使用 TLC69651QPWPRQ1 锂离子电池、想根据数据表阐明一些与应用相关的要点。

    1. 有了基本的了解

      • 您能否确认器件使用的确切通信协议(与 SPI 兼容或专有串行接口)?

      • 建议的时钟空闲电平和数据采样边沿是什么 (SPI MODE/CPOL/CPHA)?

      • 是否可以直接使用标准 MCU SPI 外设 (MOSI + SCLK)?

    2. FB 引脚

      • 数据表提到、FB 引脚用于外部 DC/DC 转换器的自适应余量控制。

      • 在具有固定 VLED 电源但无外部 DC/DC 控制的应用中、FB 引脚(NC、GND 等)的建议连接是什么?

    3. CLK_O 和 SOUT 引脚

      • 您能否简要说明 CLK_O 和 SOUT 引脚的预期用途?

      • 在没有菊花链或回读的单器件、仅 LED 驱动应用中、这些引脚是否应该保持未连接状态?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Belkiz、

    您可以通过邮件联系我吗?

    BR, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gracie:

    我看不到您的电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在私人对话中请求友谊。 谢谢