This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:TPS62873 I2C 总线在 1.8V 下工作

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62873, TPSM82866C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614170/tps62873-tps62873-i2c-bus-work-at-1-8v

器件型号: TPS62873
主题: TPSM82866C 中讨论的其他器件

现在我设计了一个光学模块。

对于 DSP 电源、我使用 TPS62873 和 TPSM82866CA2。

MCU IO 为 1.8V。 TPS62873 和 TPSM82866CA2 I2C 是否在 1.8V 下工作?  

TPS62873 和 TPSM82866CA2 的 Vcc 为 3.3V。

我绘制方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我将检查并回复您有关可行性的信息。

    此致、

    Ashika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是、两款器件(即 TPS62873 和 TPSM82866C)均 在上述电压下支持 I2C。


    请参阅以下相应的 D/S 片段


    对于 TPS62873:

    对于 TPSM82866C

    此致、

    Ashika.