This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51406:澄清 IQ 定义(开关或非开关)

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614082/lmr51406-clarification-of-iq-definition-switching-or-non-switching

器件型号: LMR51406
Thread 中讨论的其他器件: LM5168

大家好、团队

通常、当器件在开关模式下运行时、电源电流通常在 mA 范围内。 当电流在 µA μ A 范围内时、通常被视为处于非开关状态。

您能否澄清一下为 FPWM 模式指定的 IQ 是在开关操作期间测量还是在非开关操作期间测量?

此外、您能否解释一下 PFM 模式和 FPWM 模式之间的 IQ 差异为什么很大?

image.png

非常感谢您的支持。

此致、

Maia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maia、

    FPWM 运行条件下的静态电流仅适用于开关操作。

    由于该模式为强制 PWM 模式、因此频率是固定的、并且会进行开关。

    由于这种条件是静态电流、因此输出侧为开路(无负载)。

    由于 FPWM 情况下存在开关损耗、开关静态电流和非开关电流之间存在巨大差异。

    由于没有负载、因此导通损耗很小、但开关损耗是因为保持了恒定的开关频率。

    因此、输入电流更高、以提供这种额外的损耗。

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourish、

    非常感谢您的解释。

    我有一个关于静态电流定义的后续问题。

    在查看之前针对类似器件 (LM5168) 的 E2E 讨论时、我发现有语句表明 IQ 值是在非开关条件下测量的。

    因此、我有点困惑、因为解释似乎因器件而异。

    您能否说明一下 IQ 测量条件(开关还是非开关)取决于器件?
    还是有适用于这些器件的通用定义?

    请您提供正确解释的指导。

    此致、
    Maia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maia、

    指出静态电流是在非开关条件下测量的、这是正确的。

    要完全禁用开关、您需要打开控制环路并在反馈引脚上施加外部电压、通常为数据表中定义的基准电压的 101%。 此外、输出端不应有负载连接。

    然后、器件消耗的电流是非开关情况下消耗的静态电流。

    对于 FPWM 情况、FPWM 只能在开关发生时发生、因此为 FPWM 情况定义的静态电流是关于开关损耗、这就是它明显高于非开关情况的原因。

    但通常情况下、除非特别提到 IQ 是在开关条件/FPWM 情况下给出、否则它始终是在非开关开环条件下给出的。

    希望这可以清除您的疑虑。

    谢谢。此致、  

    南迪