This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于 VSS 电压值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614224/ucc28070-regarding-vss-voltage-value

器件型号: UCC28070

您好的团队、

我们的客户想了解 UCC28070 的 SS 引脚钳位电压值。

在数据表 6.3.14 自适应软启动中、写道:“在传统 0V 至 VREGULATION SS 斜坡期间、此 1.5mA 上拉几乎会立即将 SS 引脚拉至 0.75V (VVSENSE)、以旁路初始 25%的死区时间。 “、那么当 CSS 充电时、SS 引脚会钳位 0.75V 吗?

 不过、在数据表的表 4-1 中。 引脚功能显示“ VSENSE 的稳压基准电压被钳位至 VSS、直到 VSS 超过 3V。 “。

这意味着 VSS 可以达到 3V?

 

如果您有 VSS 的典型值和最大值信息、您能告诉我们吗?

 

此致、

 

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、
    如数据表本节所述、SS 引脚的绝对最大工作电压为 7V。

    这是一个内部调节电压的外部驱动电压、不应出现在该引脚上。
    谢谢
    Sanchayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Snachayan-san、

    感谢您的答复。

    客户担心  SS 引脚电压 因内部调节而升高的程度。

    根据您的注释、SS 引脚电压可能最高可升至 7V、并且 VSS 引脚不会被钳位、尤其如此。

    我的理解是否正确?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、
    该引脚在内部被钳制、但我们无法为其提供任何规格。 但正如您所说的、引脚的绝对电压值为 7V、钳位值将小于该电压。
    谢谢
    Sanchayan