Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
器件型号: UCC28070
您好的团队、
我们的客户想了解 UCC28070 的 SS 引脚钳位电压值。
在数据表 6.3.14 自适应软启动中、写道:“在传统 0V 至 VREGULATION SS 斜坡期间、此 1.5mA 上拉几乎会立即将 SS 引脚拉至 0.75V (VVSENSE)、以旁路初始 25%的死区时间。 “、那么当 CSS 充电时、SS 引脚会钳位 0.75V 吗?
不过、在数据表的表 4-1 中。 引脚功能显示“ VSENSE 的稳压基准电压被钳位至 VSS、直到 VSS 超过 3V。 “。
这意味着 VSS 可以达到 3V?
如果您有 VSS 的典型值和最大值信息、您能告诉我们吗?
此致、
teritama