This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 高功率时的输入电流失真

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613401/ucc28180-ucc28180-input-current-distortion-at-high-power

部件号: UCC28180

您好:

我目前正在设计一款整流器、使用 UCC28180 IC 实现功率因数校正。 系统要求如下:

  • 输入: 230VAC、50Hz
  • 输出: 355 VDC、最高 1.5kW

在高达 900W 的较低功率下、PFC 的性能出色、可观察到干净的输入交流正弦波、功率因数为 0.99。 的电压(黄色)和电流(绿色)波形 700W 输出 的方程式。

705-5W Input.png

 

但是、当将功率输出增加到 900W 以上时、可以观察到显著的失真、并且功率因数显著降低。 下面是在中观察到的波形 1kW 输出

1076-5W Input.png

下面是的波形 1.5kW 输出 、失真更大。

1509-3W Input.png

 

电路 PFC 级的原理图如下所示。

PFC_stage_circuit_schematic.png

 

如果您能对此查询提供一些支持、我会非常满意。

 

谢谢、

Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、
    感谢您分享波形。 您是否可以尝试在出现问题的点上捕获 ICOMP 引脚电压以及输入电流、电感器电流和输入电压? 此外、您能否分享相关设计计算器。
    谢谢
    Sanchayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanchayan:

    非常感谢您的答复。 我已经捕获了您建议的波形。

    以下是的波形 900W 输出

    以下是的波形 1500W 输出

    黄色:  输入电压

    绿色:  输入电流

    蓝色: 电感器电流

    粉色:  ICOMP 引脚电压

    我还在下面附上了设计计算器。

    e2e.ti.com/.../design_5F00_calculator.xls

    非常感谢、

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、
    感谢您分享波形和设计计算器。 出现此问题的原因是 ICOMP 引脚电压被钳位在 6V。 正如设计计算器第 118 行中所述、该问题应通过减小 Rsense 电阻器来解决。 您必须选择 Rsense、使 Max ICOMP 引脚电压保持在 5.7V 以下。  
    谢谢
    Sanchayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanchayan:

    非常感谢、将电流检测电阻降低到 0.01 欧姆可以纠正这种失真、转换器的效果现在好得多。 下面是波形。

    是否有办法可以消除在绿色波形过零处观察到的非常小的失真、或者这通常是否尽可能好? 也许增大输入电容器可以解决此问题?

    非常感谢、

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、
    感谢您分享调查结果。 您可以尝试查看电感器电流是否进入 DCM。 围绕您注意失真的部分、您可以尝试探测电感器电流、然后查看。 在这种情况下、您可以增加电感值、也可以增加频率、以便纹波电流减小、但电感器电流的某些部分始终会以不连续模式运行。
    谢谢
    Sanchayan