This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630BDDAR 在长期使用后在内部短接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610798/lmr33630-lmr33630bddar-becoming-internally-shorted-after-long-term-use

器件型号: LMR33630

我正在将 LMR33630 用于支持 USB-C 电力输送的电池充电应用。 使用数月后、它们会在内部从 VIN 到 GND 短路、我不确定原因。 以下是稳压器的原理图:

SCR-20260126-bybt.png

以下是 USB-C 电源的原理图:

SCR-20260126-bxwx.png

以下是稳压器的布局(两者都非常相似):

SCR-20260127-bqml.png

以下是输入电压、尖峰为 2V (18V 至 22V)、完全处于输入范围内:

SCR-20260126-bylb.jpeg

这是开关节点电压:

SCR-20260126-bypa.jpeg

电压确实会上升到–5V、但数据表中也会出现这种情况、非常简短:

SCR-image.png

以下是插入 USB-C 时的输入电压:

SCR-20260127-brym.jpeg

以下是移除 USB-C 时的输入电压:

SCR-20260127-bseh.jpeg

两者看起来都很正常。 所有探测都是通过低电感接地完成的。  

有时、它们内部短路且没有明显损坏、但有些也会明显烧伤:

SCR-20260126-byyx.png

短路单元的电阻在 2-8 欧姆之间变化。 该器件主要在 30-40°C 下运行、但在重负载下偶尔会达到 100°C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将把它分配给设备专家。

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    发生故障时的情况是什么?

    环境如何?  发生故障时用户是否插入 USB?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在设备运行时发生这种情况、但 它似乎是 随机的、在插入 USB 时不是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为最有可能出现的两个问题是输入过压或高温。

    可能需要某种过压保护、例如输入端的 TVS。

    您有多大的接地平面面积来实现散热?

    满载时环境是否过高?

    如果温度升高过快、内部 TSD 可能无法保护器件。

    调节器的输出或输入是否可能短路?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMF18A 在输入端提供 TVS(您可在 USB-C 输入原理图中看到)

    内部 2 层是接地平面、您可以在布局中看到、有许多过孔直接从接地焊盘分支出来。 我还拆焊了损坏的稳压器、可以看到芯片下方有适量的焊料。 热性能相当好。

    稳压器旁边有一个热敏电阻、其微控制器可限制稳压器、使其不会超过 100 C。此外、在正常运行期间、我已使用热敏电阻和热像仪将其测量为约 40 C

    输出或输入没有短路、因为当我卸下芯片并用新芯片替换时、器件将按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在想更多的是暂时的或短暂的??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么会出现瞬时短路、也没有电路板上出现短路的迹象(就像任何烧坏或任何残留物一样)。 LMR33630 在 发生短路时也应该具有短路保护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果输入端出现瞬时短路、输出电容器会通过电感器放电、并可能通过电感器放电

    损坏调节器。   

    根据我们的经验、造成这种损坏的唯一其他方法是输入端过压。

    由于发生故障、可能发生快速、一次性过压的情况相当罕见。

    您是否遇到两个监管机构的故障?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、故障发生在两个监管机构中、似乎没有什么模式。 我不知道如何发生瞬时短路、SMF18A 应防止过电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在电路板图像中、我们注意到、BOOT 和 VCC 引脚之间似乎存在一些 dendrite 或焊接链路。

    这种短路可能会损坏器件;如引脚 FMEA 中所述。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这只是一些灰尘、我检查了所有损坏的电路板、没有导电材料使引脚短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我唯一可以建议的是您查看引脚 FMEA 并查看是否有任何可能的开路和/或短路

    和空间效率。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FMA 仅描述了发生各种短路时会发生的情况、但我不认为器件发生了短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您将需要重新检查我们在上面讨论的内容。

    如果这些情况都不可能发生、器件不会损坏。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的帮助