Other Parts Discussed in Thread: LMR33630
器件型号: LMR33630
我正在将 LMR33630 用于支持 USB-C 电力输送的电池充电应用。 使用数月后、它们会在内部从 VIN 到 GND 短路、我不确定原因。 以下是稳压器的原理图:

以下是 USB-C 电源的原理图:

以下是稳压器的布局(两者都非常相似):

以下是输入电压、尖峰为 2V (18V 至 22V)、完全处于输入范围内:

这是开关节点电压:

电压确实会上升到–5V、但数据表中也会出现这种情况、非常简短:

以下是插入 USB-C 时的输入电压:

以下是移除 USB-C 时的输入电压:

两者看起来都很正常。 所有探测都是通过低电感接地完成的。
有时、它们内部短路且没有明显损坏、但有些也会明显烧伤:

短路单元的电阻在 2-8 欧姆之间变化。 该器件主要在 30-40°C 下运行、但在重负载下偶尔会达到 100°C。