This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:自举栅极电压电平

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614163/bq25820-booststrap-gate-voltage-level

器件型号: BQ25820

您好:

在我的电路中、我在 REGN 与 DRV_SUP 之间用了 3R3(我也尝试了 0r、结果/性能相同)

我正在使用 V1FM10-M3/H (EVM 中的相同 us) 诊断图  

和在 BTST1 与 SW 之间的 100nF 电容器

栅极电压约为 5V(不更高)

以及如何将电压增加到 MOS 栅极的电压

开关频率为 500kHz

VIN 为 27.5V

电池电压 (4s) 为 16V  27.5Vin_16Vout_1.6A_80_SOC_HIDRV1 01.jpeg

 

BR

BQ25820 Booststrap circuit.png

Shachar  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shachar、

    [引述 userid=“648139" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614163/bq25820-booststrap-gate-voltage-level

    栅极电压约为 5V(不更高)

    以及如何将电压增加到 MOS 栅极的电压

    [/报价]

    需要将 DRV_SUP 连接到外部电源。

    在 BQ25820 EVM 上、我们有一根跳线、可将 DRV_SUP 连接到 REGN 以获得 5V 栅极电压、或连接到外部源以获得更高电压。 建议的最大电压为 12V。

    此致、

    基督教。