This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:EN 引脚为低电平时 OVP 期间 TPS16416 电子保险丝行为的阐释

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS3762, TPS1641, TPS1663, TPS1653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607000/tps1641-clarification-on-tps16416-e-fuse-behavior-during-ovp-with-en-pin-low

器件型号: TPS1641
主题中讨论的其他器件: TPS3762TPS1663、TPS2663 TPS1653

尊敬的团队:

我有客户的疑问:

我们计划在我们的设计中使用 TPS16416 电子保险丝、并需要说明:如果在 EN 引脚为低电平时 OVP 引脚上的电压超过过压保护 (OVP) 阈值、FAULT 引脚是否会切换?

我认为、当 EN 处于低电平的时间超过 T LOW_shdn 时、内部电路将关闭、并且不会将 FLAG FAULT 引脚设置为低电平、但如果 EN 引脚处于低电平的时间小于 T LOW_shdn、则内部电路将处于活动状态、并会在发生 OVP 事件时将 FAULT 引脚标记为低电平。

PFA 相同的数据表截图。
image.png



此致、
Kunal Dhawan  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在 EN 引脚为低电平时 OVP 引脚上的电压超过过压保护 (OVP) 阈值、FAULT 引脚是否会切换?

    否、由于 EN 为低电平、FLT 引脚不会切换。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我希望您做得好。

    我请您检查我的回复、并告诉我是否需要进行一些更改。  

    客户询问:根据我们的应用要求、我们需要一种器件 来支持高达 48V 的输入电压、高达 2A 的负载电流、提供禁用输出的信号、提供可配置的电流限制、包括 OVP/UVP 保护、并提供故障‑检测信号。
    但是、电流 E‑保险丝 TPS16416 存在限制:当使用 EN 引脚关闭器件时、其故障信号被禁用。

    我的答复:

    在大多数电子保险丝中、FLT 引脚在器件被禁用时不会触发、但根据您在禁用电子保险丝时的要求、我建议使用 TPS3762 等电压监控器 IC 来报告 UVP 和 OVP 事件。

    另一种方法是使电子保险丝始终启用、并使用高侧开关来控制负载。

    除此之外、电子保险丝 (TPS16416) 仅支持 42V 输入电压、对于 48V 输入电压、您应使用 TPS16530。

    此致、
    Kunal Dhawan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS1641 FLT 引脚用作 PGOOD。 因此、当器件未启用时、它会保持低电平。

    其他电子保险丝(例如 TPS1663、TPS2663)的 PGOOD 和 FLT 引脚分开、一旦施加上拉电阻、FLT 就会变为高电平。 它将是开放的飞镖。

    谢谢
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我希望您做得好。

    我已向客户回复了您的答案  

    我对我的理解有疑问。

    对于 TPS16530、我们有不同的 SHDN、EN 和 PGOOD、 都是分开的、即使在我禁用该器件时看到 FLT 引脚被触发。

    我感到困惑的天气在禁用, FLT 引脚会触发低在这吗?




    此致、
    Kunal Dhawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。

    TPS1653 具有低逻辑 EN、而其他器件没有。