This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:技术支持:TIDM-1000 定制

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614130/ucc21520-technical-support-tidm-1000-customization

器件型号: UCC21520
主题中讨论的其他器件: TIDM-1000

尊敬的 TI 支持团队:

我正在寻求技术指导来调整 TIDM-1000(Vienna 整流器)参考设计以实现高效功率级。 我使用 C2000 进行数字控制。

我的操作规格:

输入:3 相、每条线路 115V AC RMS (L-N)。
输入电流:每相 8A–10A RMS。
输出电压:270V DC(标称值)。
输出电流:6A–7A DC。
总功率:~1.7kW–2.0kW。

所需技术援助:

软件配置:请为 DigitalPower SDK 中的 vienna_settings.h 和 main.syscfg 文件提供必要的更新、以反映这些电压和电流设置点。

电流环路缩放:缩放电流检测反馈(分流器/霍尔)的建议、以便在 10A RMS 输入下保持精度并防止峰值。

直流输出监控:更新 6A-7A 直流输出电流反馈的 ADC 调节以确保电压控制环路在此负载电平下保持稳定的指南。

硬件验证:确认 TIDM-1000 设计中的升压电感器(器件型号为 53PR116-292、54PR519-165)和输出电容器(值为 220uF)可以处理与 270V/7A 直流负载相关的纹波电流。

感谢您为使此三相解决方案满足我的特定 2kW 要求而提供的支持。

Rgds

马哈德万五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahadevan:

    有关 TIDM-1000 参考设计的问题、请打开 以 TIDM-1000 作为器件型号的 E2E 主题、我们的参考设计工程师将能够在该主题中解答您的问题。

    如果您有任何具体有关 UCC21520 器件的问题、请随时在此处提问、我将能够提供帮助。

    此致、

    Will