Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, UCC21520
器件型号: UCC21520
主题中讨论的其他器件: TIDM-1000、
尊敬的 TI 支持团队:
我正在寻求技术指导来调整 TIDM-1000(Vienna 整流器)参考设计以实现高效功率级。 我使用 C2000 进行数字控制。
我的操作规格:
输入:3 相、每条线路 115V AC RMS (L-N)。
输入电流:每相 8A–10A RMS。
输出电压:270V DC(标称值)。
输出电流:6A–7A DC。
总功率:~1.7kW–2.0kW。
所需技术援助:
软件配置:请为 DigitalPower SDK 中的 vienna_settings.h 和 main.syscfg 文件提供必要的更新、以反映这些电压和电流设置点。
电流环路缩放:缩放电流检测反馈(分流器/霍尔)的建议、以便在 10A RMS 输入下保持精度并防止峰值。
直流输出监控:更新 6A-7A 直流输出电流反馈的 ADC 调节以确保电压控制环路在此负载电平下保持稳定的指南。
硬件验证:确认 TIDM-1000 设计中的升压电感器(器件型号为 53PR116-292、54PR519-165)和输出电容器(值为 220uF)可以处理与 270V/7A 直流负载相关的纹波电流。
感谢您为使此三相解决方案满足我的特定 2kW 要求而提供的支持。
Rgds
马哈德万五世