This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:0x15 配置、采用 18.12V 4 节串联电池

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611113/bq25710-0x15-configuration-with-4s-cell-battery-18-12v

器件型号: BQ25710

您好 TI

我的电路板中使用的是充电电压上限为 18.12V 的 4 芯电池、是否应该写入 0x15 = 0x46C8 (18120mV) 或 0x41A0 (16800mV)?

wechat_2026-01-28_091257_255.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingston、

    典型 4 节锂离子电池组的标准充电电压为  16.8V  (每电芯 4.2V)。 我建议写入 0x41A0 (16800mV)、有关建议充电电压的更多详细信息、我建议联系电池制造商。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian

    根据 0x15 = 0x46C8 (18120mV) 的配置、我得到 VSYS = 17.79V、Vbat = 17.58V 且 RSOC = 100%且 BATFET 关闭;我知道对于 VSYS = Vbat + 0.2V、这是可以的、但为什么 VSYS 不是 18.12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kingson、

    [引用 userid=“522434" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611113/bq25710-0x15-configuration-with-4s-cell-battery-18-12v/6220886 ]对于 VSYS = Vbat + 0.2V、但为什么 VSYS 不是 18.12V?

    编程的 18.12V 充电电压仅在有效充电期间适用。 一旦 RSOC 达到 100%且 BATFET 被禁用、BQ25710 转换到系统调节模式、其中 VSYS 保持在 VSYS_MIN 或 VSRN + 160mV。 (以较高者为准。  

    此致、

    基督教。