This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA-Q1:有关在线圈经济型应用中使用 TPL7407LA-Q1 的查询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612802/tpl7407la-q1-query-on-using-tpl7407la-q1-for-coil-economizer-application

器件型号: TPL7407LA-Q1

你(们)好

我计划将 TPL7407LA-Q1 用于线圈节能器应用、并想检查此用例是否存在任何限制。  

  • 是否可以使用 PWM 信号驱动 IN (x) 引脚? 如果是、PWM 运行是否有任何指定的限制条件、例如最小或最大导通和关断时间 (Ton / Toff)?

image.png

 

  • 两个 OUT (x) 引脚可以并联以驱动电流高达 1A 的继电器吗? (使用 6 个输出的总共 3 个继电器。)
  • 是否可以在 COM 引脚和 VSUP 之间使用齐纳二极管来钳制电压以实现快速衰减?

image.pngimage.png

 

提前感谢

此致、

Tirthraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthraj:

    可以、PWM 限制由数据表中的导通和关断时间定义:

    2.是的,这是可以接受的,但每通道的电流应低于下图中列出的电流。

    3.是的、只要 OUTx(和其他引脚)保持在器件的绝对最大额定值范围内、就可以使用齐纳二极管。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Patrick  

    谢谢  

    我无法看到图像请您再次附加。 这将帮助我在数据表中参考。  

    此致、

    Tirthraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthraj:

    对此表示歉意、请查看以下图片:

    谢谢、

    Patrick