This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:具有 PMBus 命令的 UCD90320U 读取闪存校验和

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614180/ucd90320u-ucd90320u-read-flash-checksum-with-pmbus-command

器件型号: UCD90320U

您好:

出于出厂编程过程的原因、我需要在编程完成后读回闪存校验和。

在进行编程时、我将“TI 数字电源制造工具“与“TI USB GPIO 2022“探针一同使用。 我已经使用 Data_Flash_Download 任务准备了一个脚本、以使用 Fusion 工具生成的.hex 文件直接对闪存内容进行编程。 它运行良好。

返回 Fusion Tool 时、我能够看到校验和。

 

如何使用“TI 数字电源制造工具“读取此校验和?

是否甚至可以使用 PMBus 命令?

如果没有、如何使用 I2C 命令读取它?

 

谢谢您、

此致、

Julien