This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:TPS63900 短路测试

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614039/tps63900-tps63900-short-circuited-test

器件型号: TPS63900

尊敬的 TI:

我使用了 TPS63900 芯片并成功构建了电源电路。 但是、我们的设备将在 CE 测试期间进行单一故障测试、在此期间、芯片的引脚可能会随机短路。 我使用的电路如图所示、输入电压范围为 3V 至 5.4V(来自电池)、输出电压为 4.5V。

  1. 当芯片工作时、Vin 和 Vout 短路是否会导致芯片消耗大量电流? 将消耗多大的电流?

  2. R CFG1 或 R CFG2 电阻器两端短路是否会导致芯片消耗大量电流? 将消耗多大的电流? image.png

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。

    芯片运行时、Vin 和 Vout 短路是否会导致芯片消耗大量电流? 将消耗多少电流?

    如果短接 Vin 和 Vout、IC 将按如下所示工作。 压摆率取决于 Vin 和 L

    R CFG1 或 R CFG2 两端的短路是否会导致芯片消耗大量电流? 电流大小

    R2D 支持 0 Ω、因此两端短接可以。

    此致、

    木林