This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:原理图审阅

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502, TVS2701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613831/lm74502-schematic-review

器件型号: LM74502
主题中讨论的其他器件: TVS2701

尊敬的团队:

 

请您查看下面 LM74502 的原理图:

image.png

 

要求:

1) 是否可以对 VIN-VCAP 电容器使用 100N 50V X7R 0402 ,有效电容是 68nF @ 13.9V?

2) 68nF 是否足以容纳 2 倍 CSD18543? Ciss = 1150pf x2

VCAP (µF )≥10 ×μ F Effective CISS(MOSFE),在这个方程式中 VCAP 也是在 13.9V?

3) 我们何时需要在 MOSFET 的栅极上使用 RC? 输出电容器的容值是多少?

4) 我们的电容不再超过 47uF、是允许 VCAP eff 68nF

5) 如果最大输入电压为 25.2V ,可以在我们的应用中使用 TVS2701 吗?

6) 是否可以将引脚 3 连接到 GND?

7) OVP 设置为 27.8V(最大 29.7V)、TVS 击穿电压为 29.6V 您是否会出现任何问题?

 

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D:

    1、至少需要 100nF。

    2.至少需要 100nF。

    3、当我们有大容量电容器并需要限制浪涌电流时、需要 RC。 对于 47 μ F、可能不需要它。

    4.请增大 VCAP、使其始终大于 100nF。

    5、 是的、还可以。

    6.请保持插针 3 悬空。

    7.请使用 VBR>VIN 的电视。 最大 OV 为 29.7V、我们不希望 TVS 钳制此电压、否则可能会熔断(TVS 无法处理直流)。

    请使用 30V 以上的 TVS。

    此致、

    Shiven Dhir