This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:主机控制型平衡

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611980/bq76952-host-controlled-balancing

器件型号: BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好:

 

我正尝试运行主机控制型平衡、出现一些问题。 但是、被动平衡(BQ76952 运行其自己的平衡算法)是有效的。 我需要主机控制型平衡才能正常工作、无法确定出问题出在哪里。 我的设置:

 

带有 BQ76952 的定制板、连接到 16 节电容器组、用于模拟电池包。 平衡是通过 BQ76952 中的内部电阻器来实现的。  

电池包处于静止状态(无放电/充电电流)、我尝试使用主机控制的命令使用内部电阻器来调整电池包电平

我已经尝试发送这两条电芯平衡命令、前提是其中任一命令对我的应用来说是可以接受的、但两者都不起作用(例如,电芯电压不发生变化,读取“ACTIVE_CELL"不“不会不会显示任何平衡器处于活动状态等)。

image.png

 

我正在通过 I2C 使用定制电路板发送主机控制型平衡命令;I2C 已通过测试数百小时并正常运行。 我还尝试使用 BQstudio 使用 EV2400 发送这些命令、并获得了相同的结果;电池包未进行平衡

 

以下是我的平衡设置:

image.png

我已将 Cell Balance interval(电池平衡间隔)更改为许多不同的设置 1->60s、使其无效

 

“被动“平衡对我来说没有意义、但“主机控制“平衡不起作用。 对于我可能遗漏的事情、您有什么建议吗? 数据表似乎表明、“主机控制型“平衡仅在系统充电时发生;主机控制型平衡是否不能在静止状态下完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    为避免自主电芯平衡与主机控制型电芯平衡发生冲突、您能否清除  Settings:Cell Balancing Config:Balancing Configuration[CB_CHG] Settings:Cell Balancing Config:Balancing Configuration[CB_RLX] 禁用 自主电池平衡?

      出于测试目的、应将电池平衡间隔设置为较大的值、例如 60s。 此外、还应注意确保 在写入时不要意外打开相邻的电芯平衡功能 0x0083 子命令。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kian、

    我的问题是:为什么主机控制型平衡对我不起作用、但自主平衡对我起作用?

    ——

    ——

    以下其他问题的答案:

    为什么我不应开启相邻电芯均衡? 参考手册未说明

    我已经禁用了 CB_CHG 和 CB_RLX。 不应与自主平衡发生冲突

    我在这里将 Cell Balance Interval 设置得非常低、因为我要使用容量较低的电容组进行平衡;60 秒的平衡时间重新计算过长、此时电容将在我的 CUV 条件下放电、并且我可以非常轻松地每 200ms 发送一次平衡命令。 将其设置为 1s 均衡时间是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    此处的一个注释说明了有关电芯均衡的更多详细信息。   使用 BQ769x2 电池监测器实现电芯均衡(修订版 A)

    主机控制的电芯均衡子命令最长需要 1 秒才能生效。 因此、建议使用更长的间隔。 您是否使用 电阻器+电容器梯来测试均衡? 通常、我不建议这样进行测试、因为您可以触发保护并立即停止平衡。 您是否有电池仿真器? 或者、您可以使用直流电源来模拟电芯。  

    对于主机控制型均衡、可以均衡相邻和非相邻的电芯。 但我不知道您是否正确配置了硬件。 所以我建议您不要将其用于测试目的。

    BRS

    KIAN