Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400, BQSTUDIO
器件型号: BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
您好:
我正尝试运行主机控制型平衡、出现一些问题。 但是、被动平衡(BQ76952 运行其自己的平衡算法)是有效的。 我需要主机控制型平衡才能正常工作、无法确定出问题出在哪里。 我的设置:
带有 BQ76952 的定制板、连接到 16 节电容器组、用于模拟电池包。 平衡是通过 BQ76952 中的内部电阻器来实现的。
电池包处于静止状态(无放电/充电电流)、我尝试使用主机控制的命令使用内部电阻器来调整电池包电平
我已经尝试发送这两条电芯平衡命令、前提是其中任一命令对我的应用来说是可以接受的、但两者都不起作用(例如,电芯电压不发生变化,读取“ACTIVE_CELL"不“不会不会显示任何平衡器处于活动状态等)。

我正在通过 I2C 使用定制电路板发送主机控制型平衡命令;I2C 已通过测试数百小时并正常运行。 我还尝试使用 BQstudio 使用 EV2400 发送这些命令、并获得了相同的结果;电池包未进行平衡
以下是我的平衡设置:

我已将 Cell Balance interval(电池平衡间隔)更改为许多不同的设置 1->60s、使其无效
“被动“平衡对我来说没有意义、但“主机控制“平衡不起作用。 对于我可能遗漏的事情、您有什么建议吗? 数据表似乎表明、“主机控制型“平衡仅在系统充电时发生;主机控制型平衡是否不能在静止状态下完成?