This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655DMTREVM:与 PWM 的占空比相关的输出电流线性度(模拟调光模式)

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611422/tps923655dmtrevm-linearity-of-output-current-related-to-duty-cycle-of-pwm-analog-dimming-mode

器件型号: TPS923655DMTREVM

你(们)好

降压/升压拓扑的原理图如下所示:

image.png

负载是一个由 8 个 (Ik < 1A) 组成的 LED 链或一个卤素灯 (12V/20W)。
在这两种情况下、输出电流与 PWM 的 D/C (3.3V) 之间的线性度都不像预期的那样呈线性:

image.png

该行为与 PWM 频率无关、并且与两种负载类型完全相同。

我的设计出了什么问题?

非常感谢您的帮助和亲切的问候
URS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Urs:

    感谢您联系我们!

    (1) 您是使用您的电路板还是 TI EMI 电路板进行测试?

    (2) 它是配置为升压配置还是配置降压/升压配置? 我想、当您提到降压/升压时、这意味着  8 个 (Ik < 1A) LED 链的降压/升压拓扑或卤素灯 (12V/20W)、对吗?

    (3) lk_soll 和 il_RL 代表什么?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia

    感谢您与我联系。

    (1) 我用自己的板进行测试

    (2) 我使用降压/升压拓扑并连接 LED 链 (2 x 4 或 1 x 8)卤素灯
       电阻器作为负载:

    (3) Ik_soll 表示“预期的恒定电流“(输出电流->线性函数)
       IK_RL 是指“使用电阻器负载测量的电流“(同样适用于 LED 链和卤素灯)

     

    除了输出电流与 PWM 控制变量的线性度外、一切都运行良好。

    谢谢、此致
    URS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Urs:

    我建议您可以检查 LED 负载(实际负载)、而不是电阻负载、以便再次查看。

    建议将 C50 更改为 15nF、将 R48 更改为 20Mohm 以看到任何改进。 谢谢!

    BRS

    卢西亚