This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:TPS26750 可配置性

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614455/tps26750-tps26750-configurability

器件型号: TPS26750

您好:  

我对 TPS26750 似乎有点困难、需要一些关于其可配置性的建议。 我的目标是将其配置为 DRP 状态机、以便它仅从数据角度交换角色。 换句话说、我希望它能够从数据角色的角度知道是主机或器件、同时从电源角色的角度无限期地保持受电方的身份。 这是可能的吗? 如果是、.json 配置必须是什么样子才能获得此信息? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyrollos:  

    感谢您联系我们!

    是的、这在许多应用中绝对是可能的、也是常见的用例。  

    Type-C 状态机以为基准  注意事项 角色而不是数据角色。  

    对于“仅功率接收器“应用、请选择下面问题 1 中圈出的选项之一。  

    对于 双角色数据应用、请在问题 6 中选择以下内容。  

    要进一步配置数据角色交换、请参阅端口控制寄存器 0x29。  

    有关位字段说明、请参阅技术参考手册。  

    请注意、在 PD 协商期间、受电方设备将始终作为 UFP 启动。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你,我会尝试你已经发布,并会回来给你.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keyrollos、

    Aya 本周不在办公室、因此预计响应会延迟。 感谢您的耐心和理解。

    Bests,

    Katilynn