This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:LM3429 原理图审阅

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607969/lm3429-lm3429-schematic-review

器件型号: LM3429

300W 直流/升压 LED 驱动器 1111.pdfLM3429 设计 tool.xlsx 

 

你(们)好

请查看 LM3429 原理图并分享您的意见或反馈。

 

谢谢

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我无法查看下面原理图中的文本。  

    1、请在输出端使用陶瓷电容器来过滤高频噪声。  

    2.在 uDIM 引脚上有陶瓷电容;  

    3、为了在调光期间获得更快的瞬态响应、应减小输出电容。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../infineon_2D00_bsc040n10ns5_2D00_datasheet_2D00_en.pdf

    我有一个问题,Vin17.5V~29V ,Vout48V/5.9A, IC LM3429 并置 N-mos Infineon bsc040n10ns5 Qg58nC,LM3429 是否能够驱动 BSC040N10NS5 的栅极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输出功率高达 300W、因此该设计确实具有挑战性、在设计过程中需要高度注意散热问题。  

    LM3429 驱动器可以只提供 1A 的峰值驱动电流。 驱动损耗和开关损耗很大。 在设计中应具有较低的工作频率。  

    请计算功率损耗和电流并选择正确的功率级元件。 由于输出为 300W、输入电流大于 300W /17.5V= 17A。 R35 中的功率损耗超过 3.4W 、这是 2512 电阻器无法处理的。 请考虑连接到 FET 漏极。 电感器、二极管应该能够在降额的情况下处理大电流。  

    请考虑使用双升压解决方案、以便在此类应用中提高效率和散热。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q4 N-mos 将  CET  CEZ16R10LA P-PAK5x6 更改为附件、所以您的意思是两组设计分别为 150W+150W、对吧?  LM3429 像 300W 这样的设计是否不合适?  e2e.ti.com/.../CET_5F00_CEZ16R10LA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前已将频率设置为 700kHz。 您会建议将其降低到什么频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有更合适的 300W LED 升压 IC IC 建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新计算了计算、但 WRlim 功耗似乎仍然过高。 推荐两个 150W 集是否真的可行? 请帮助确认计算 sheet.e2e.ti.com/.../LM3429-design-tool-by-150W.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、可以连接是 FET 的漏极而不是 WRlim、从而降低功率损耗。  

    您需要根据系统应用、效率、散热、尺寸和成本等来分析和优化设计 更高的工作频率可能会减小 PCB/元件尺寸、同时降低效率。  

    您还可以检查 TPS92682、它可以支持两相 CV 解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果连接的是 MOS 漏极、那么源极无连接 Rsense、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。