This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:LM3409-Q1 Pgate 驱动功能

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409-Q1, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613528/lm3409-q1-lm3409-q1-pgate-drive-capability

器件型号: LM3409-Q1
主题: LM3409 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我的客户希望进一步了解 LM3409-Q1 的 Pgate 驱动强度、 在下面的数据表中、在拉取和灌入 50mA 时、只有 ICC_LIMIT 参数和 Pgate 输出电阻值。 我们如何了解这些参数、以及 Pgate 驱动器是否具有特定的拉电流/灌电流能力? LM3409.png

BR、

制造商

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    它是一款简单的推挽驱动器、具有 2 欧姆的驱动强度、用于 P-FET 的导通和关断。  这样可以设置在驱动 FET 时驱动器可以提供的峰值电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fhoude:

    感谢您的答复。 为简化和阐明这一点、我能否理解 LM3409 中的这款 PGATE 驱动器具有 50mA 拉电流和 50mA 灌电流驱动能力?

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是平均电流、而不是峰值、其中峰值由推挽的电阻设置。