Other Parts Discussed in Thread: TPS2549
器件型号: TPS2549
我有一个具有 USB 外设的器件、能够使用 BC 1.2 规范检测远程侧。 当 TPS2549 配置为 SDP 或 CDP 时、我能够正确识别这一点。 但是、当将 TPS2549 配置为 DCP (CTL1 = CTL2 = 0、CTL3 = 1) 时、检测失败、USB 外设将 TPS2549 视为 SDP 而不是 DCP。 在主要和次要检测步骤中、USB 外设均正确地将 D+(D-对于次级)上的电压设置为~550mV。 但是、在对侧数据引脚上激活电流阱后、电压会降至 0、而不是预期的~550mV。 即:
| 配置+步骤 | D+ | D- |
| DCP 初步模式 | 550mV | 0(预期值~550mV) |
| DCP 辅助模式 | 0(预期值~550mV) | 550mV |
| CDP 主要 | 550mV | 525mV(按预期) |
| CDP 次要 | 0mV(符合预期) | 550mV |
在 DCP 模式下、TPS2549 是否有任何可以分享的 BC 1.2 检测方案波形? TPS2549 是否有任何特殊配置/要求来检测远程 USB 外设是否在 BC 1.2 方案内运行?
此致、
Magnus。