This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661-Q1:TSET 和 LL 电阻器验证

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614718/ucc25661-q1-tset-and-ll-resister-verification

器件型号: UCC2561-Q1

您好、

我随附了的 Excel 设计表 UCC256614-Q1 并希望澄清与有关的几点 TSET ll 进行配置。

UCC25661x_DC.xlsx


TSET 引脚

我的最低工作频率为 250kHz、因此根据最小频率选择表选择了选项 10。

中的示例 基于积分器时间常数的 TSET 选项 、我不清楚应选择哪个选项以及如何解释此表。 更改此值 VLLA−VLLB < 2.4V 、我选择了 备选案文 9. 、假设这将启用 HF 突发进入 ,但我不相信这种解释是正确的。

请您澄清一下:

  • 基于积分器时间常数的 TSET 选项的确切选择方式

  • 我选择的选项 9 是否适合此情况


LL 引脚(VLLA 和 VLLB 选择)

根据我的理解:

  • VLLB 设置数据包停止阈值

  • VLLA−VLLB 决定 HF 突发条目

对于 10W 负载、反馈电压 (VFB) 约为 1.59V、因此 I 选择:

  • VLLB = 1.59V

在 30%负载(≈45W)时、VFB≈1.73V(来自 Excel 表中的 VFB 与引脚间的关系曲线)。

现在我对正确的解释感到困惑:

  1. 回答我的问题
    VLLA−VLLB = 1.73V、
    根据表 7-2、这对应于 A = 0.5?

  2. 还是应该将其解释为
    HF 突发进入= 1.73V、数据包停止= 1.59V、
    捐助
    A = 1.59/1.73≈0.9、
    哪些选项与表 7-2 中的任何选项不匹配?

请阐明正确的选择方法 VLLA VLLB 和相应的 a. 数据值。  


感谢您的支持。 如果能正确配置控制器、我将非常希望对这些要点进行澄清。

此致、
Yajush Sihag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yajush:

    在选择时间常数选项时、必须确保 VFB 与引脚曲线不应超过 Vfb=4.75 以获得最大功率。这意味着您可以使用该选项设置 OLP 限制。 在下图中、我选择了最小频率选项 10、时间常数选项 12。

    对于 LL 设置、

    您要执行的设置用于突发进入、突发退出是根据所选进入阈值在内部计算的。  例如,如果您想让您的系统在 10W 以下进入 HF 突发模式, Vfb w.r.t 10W 假设为 1.59V,这将是您的 HF 突发条目,基于此,您必须在设计计算器中选择 packet stop (VLLB) 和 VLLA-VLLB。 您需要确保 LF 突发条目应小于 1.59V。

    因此、您可以首先为 LF 突发条目选择一个低于 1.59V 的值、然后计算 VLLB (LF 突发条目=packet stop/0.6)、然后相应地设置 VLLA-VLLB。

    更多详细信息、请参阅数据表中的“轻负载管理“部分。  

    如果您有任何疑问、请随时告诉我。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    感谢您的答复。

    我参考了第 7.5.3.3 节“突发模式阈值编程“、其中:

    • HFBurstEntry = PacketStop÷A.

    • LFBurstEntry = PacketStop÷0.6

    • PacketStop = VLLB

    根据您的建议(见下文)更新的曲线、我面临一些困惑。

    我想要 10W 时进入 LF 突发 、对应于 VFB = 2.75V 。 从图中可以看出、这给出了 PacketStop = VLLB = 1.65V 。 但是、在图中看到 1.65V 处没有看到相应的 PacketStop 选项、这会导致混淆。

    “我要你喂我。 45W 时的 HF 突发进入 (满负载的≈30%)、对应于 VFB = 2.98V 。 根据这个、我进行了计算 A = 0.55 和相应的 VLLA−VLLB = 1.391V

    如图所示、PacketStop 的值为 1.65V、但由于图形中并不直接存在该值、因此我不确定如何继续进行正确的选择。

    请您澄清一下:

    1. 当计算值不直接存在于图形中时、应如何解释或选择 PacketStop?

    2. 选择时的 HF 突发条目 满负载的 30% 合理且可接受的设计选择?

    此致、
    Yajush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yajush:

    即使您在图形上没有看到数据包停止、也可以继续。 您需要在图中检查 HF 突发进入阈值和 LF 突发进入阈值。

    我建议您选择低于 30%的高频突发输入、因为高频突发退出将高于 30%、如果您选择高频突发输入为满负载的 30%、您的突发退出将约为满负载的 50%。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    我已将 HF 突发输入减少到 25W(满负载的≈16%) 。 此时、 VFB = 2.85V A = 0.55
    使用计算得出的 PacketStop (VLLB) 1.567V 和相应的 LF 突发进入 请假 2.61. 、它不会出现在图形上。

    IF A = 0.57 输入、则 LF 突发条目会转移到该范围 5 瓦 。 If A = 0.57 不允许、当图形上不存在 LF 突发条目时、它意味着什么?

    此外、在 Excel 工作表中、还可以看到 实际的 HF 和 LF 进入阈值 (行 243-244. ) 显示为 大于 4 V 。 这些价值观的物理意义是什么?

    此致、

    Yajush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yajush:

    您需要输入 VLLB=1.567V。

    [quote userid=“672298" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614718/ucc25661-q1-tset-and-ll-resister-verification/6227318 A = 0.57 输入、则 LF 突发条目会转移到该范围 5 瓦 。 If A = 0.57 不允许

    请澄清这一点。

    此致、

    亚米尼。