This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:负载瞬态测试标准

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615588/lm51772-load-transient-test-criteria

器件型号: LM51772

我将由 LM51772 设计有关 240W 电源解决方案。(Vin=12V-48V;Vout=12V;Iout=20A)

通常的负载瞬态电流测试标准是什么?

例如:0%–20%、20%–100%  0%–20%、20%–80%、80%–100%...

BTY、我发现 LM51772 可以支持 1KW 的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    负载瞬态并未明确规定。 在某些最坏情况下使用 50%至 100%的阶跃、它也可以使用 0%- 100%。

    最终、客户需要确定他需要使用电源满足何种条件。

    此致、

     Stefan