Other Parts Discussed in Thread: LM51772
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM51772
我将由 LM51772 设计有关 240W 电源解决方案。(Vin=12V-48V;Vout=12V;Iout=20A)
通常的负载瞬态电流测试标准是什么?
例如:0%–20%、20%–100% 或 0%–20%、20%–80%、80%–100%...
BTY、我发现 LM51772 可以支持 1KW 的功率。