This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:稳压器故障

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615178/tps7a33-regulator-failure

器件型号: TPS7A33

15V 至–12V 调节。 布局和器件选择非常遵循数据表指南。 大部分组装在专业的 PCBA 工厂。

输出电容 22ufx2 Rubicon MU 胶片类型。 先未安装参考帽。

启动正常,但电压漂移缓慢,管理不到 10.5V 左右,无负载,来自电源的电流可以忽略不计。 基准电压运行状况为 1.17V  

进行了多次下电上电、除了输出电压电平略低于预期的–12V 之外、看起来良好且稳定

然后添加 1uf 基准电容器、并在上电电压达到电源轨和跟踪输入电压后、不再出现调节突然故障。 基准电压现在高达~6V! 以类似的方式尝试了另外几个样本。  

为什么该器件不可靠? 在此之前、手动组装了一批 10 个、但都出现了类似的故障。 然后决定让它专业地完成,但仍然没有运气。 影响生产运行的计划、请尽快提出建议、感谢您的帮助  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azad:

    您能提供 TPS7A33 设计原理图吗?

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    严格遵循数据表中的指南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     严格遵循数据表中的指南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些都没有成功、我能否从 TI 获得一些直接支持? 在这里发帖似乎有点 棘手,有时要通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azad:

    要从原始帖子确认、您要将–15V 输入调节为–12V、对吗?

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    是、正确、–15V IN 和–12V OUT。 实际上、我打开了另一个支持工单、Daniel 正在处理、谢谢