This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:ucc28710 驱动程序能力

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607200/ucc28710-ucc28710-driver-ability

部件号: UCC28710

您好先生

 

旧设计使用 UCC28170

我想知道、如果移除 MOSFET、直接将 ucc28710 推挽式变压器、  

能做到吗?

这种权力呢?

谢谢

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    据我所知、TI 没有 UCC28170。

    [引用 userid=“456804" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607200/ucc28710-ucc28710-driver-ability

    我想知道、如果移除 MOSFET、直接将 ucc28710 推挽式变压器、  

    能做到吗?

    [/报价]

    否、它不能直接推挽变压器、因为 DRV 引脚的灌电流和拉电流能力为 50mA 和 25mA、而 DRV 引脚在内部使用齐纳二极管被钳位至 14V。 原因-  

    1) 在 FET 导通期间(如上图中突出显示)、流经 DRV 引脚流向 GND 的电流将非常高、并可能损坏控制器。

    2) 在关断时间/消磁时间内, FET 两端的电压将高于 Vin+N*Vout(假设 Np : N: 1 反激式变压器),这肯定大于 14V,因此会损坏控制器。

    有关更多详细说明、请参阅以下注意事项。

    e2e.ti.com/.../DRV-pin-DC-to-flyback-transformer.pdf

    如何正确的权力?

    我不明白这意味着什么、请帮助理解。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    请问您的问题是否得到解决?

    谢谢

    此致

    Anita