This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02A:引脚连接

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604822/tps62a02a-pin-witdh

器件型号: TPS62A02A

您好的团队、

引脚宽度为 0.15 到 0.27、但这是否包括镀层厚度?

一些引脚的宽度(包括镀层)超过 0.27、但这是否在规格范围内?

witdth.png

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu、

    感谢使用 E2E。

    引脚宽度规格是在包含镀层时定义的。 着陆焊盘宽度为 0.3mm 时不会出现问题  

    如果您想发送这些超出规格范围的信号。 您可以 使用我们的客户故障分析页面 www.ti.com/.../customer-returns.html

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    这是否会被视为超出规格?

    这是否是目视检查期间不检查的位置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hirotsugu、

    我将与生产现场核实并告知您。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    您是否收到了生产部门的任何评论?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hirotsugu、

    很抱歉、不是。 我会发出提醒。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hirotsugu、

    您发现有多少器件超出规格?

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    规格外有 2 个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hirotsugu、

    现在我得到了来自网站的反馈、很抱歉耽误了时间。 宽度参数未经过 100%测试。 但这不应影响可靠性和可焊性。 您认为它对您的生产至关重要吗?

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    我知道这是因为引线宽度未经过 100%测试。

    这是在客户器件检查期间发现的。

    TI 的政策是不是规定可以提供非标准宽度的引线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hirotsugu、

    当然、可能会提供非标准宽度的引线、这不是 TI 的政策。

    请通过 TI.com 上的客户支持退回 2 个器件以进行分析。 我们将 对视觉检查系统进行微调、以改进此参数测试。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    我懂了。 我想请求改进。