This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:在新系统中评估 TPS25751

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPS25751, TPS65987D, TPD4S201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615277/tps25751-evaluation-of-tps25751-in-new-system

器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS65987DTPD4S201、TPD6S300

您好 TI、

我对 TPS25751 有一些问题。 请参阅以下内容。

建议将 TPS25751 替代 TPS65987D。 我的系统仅支持 100W 供电功率、具有数据传输端口 (UFP)。 TPS25751 适用于此配置、对吧? 我在 GUI 中检查了高级配置、在我看来、我可以设置所有需要的内容、如:  仅供电方状态机 切换为 SRC 数据交换到 UFP。

问题 1:
TPS25751 具有的电流 PPHV-VBUS_IN PP5V-VBUS 消除电源排序。 我的问题是...

我不明白的目的 PP5V-VBUS 数量。 该开关何时打开?

USBPD (5V、9V、15V、20V) 通过供电 PPHV-VBUS_IN 非常好。 通过 PPHV-VBUS_IN 开关仅为 PDOx 供电、高于 5V -(9V、15V、20V)? 和 PP5V-VBUS 必须使用来提供 5V 电压 (0.5A 至 3A)?  

我知道 PP5V 输入引脚用作一些内部电路和 VCONN 的源。 但我不想通过为 Type-C 端口提供 5V 电压 PP5V-VBUS。 我想通过提供所有 PDO PPHV-VBUS_IN 数量。 有可能吗? 因为我已将降压/升压转换器连接到 PPHV、这样可以调节到所有 PDO。
(当可以从降压/升压转换器提供 5V 电压时、我添加一个功能更强大的 5V 转换器毫无意义。)

问题 2:
ADCIN1 和 ADCIN2 的配置。

您能帮助我选择哪种类型的电池无电配置更适合我的应用吗?  我选择了 SafeMode。 你怎么看?

问题 3:
我从视图 GUI 和寄存器等角度比较了 TPS65987D 和 TPS25751。

IS 端口控制 (0x29)- 不受约束的电源 与相同 外部供电 TPS65987D GUI 可用于实现什么? 您可以参考以下图片。
我想问的是、在评估 TPS65987D 时、我遇到了问题。 您可以在此处查看:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448434/tps65987d-issue-with-thunderbolt-pcie-riser-and-tps65987d-source/5569052?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps65987%20thunderbolt#

image.png

image.png

 

谢谢
此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [报价 userid=“611371" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615277/tps25751-evaluation-of-tps25751-in-new-system ]TPS65987D 建议替代 TPS25751。 我的系统仅支持 100W 供电功率、具有数据传输端口 (UFP)。 TPS25751 适用于此配置、对吧? 我在 GUI 中检查了高级配置、在我看来、我可以设置所有需要的内容、如:  仅供电方状态机 切换为 SRC 数据交换到 UFP。 [/报价]

    没错。  需要注意的一点是、此器件支持无电池模式。  电池无电模式是指 PD 控制器在由 VBUS 供电时提供 Rd 电阻器、从而使该器件用作纯受电设备。  器件将保持在电池无电模式、直到清除电池无电标志或在存在 VIN_3V3 的情况下对 PD 进行下电上电。   

    我不理解的目的 PP5V-VBUS 数量。 此开关何时打开?

    此电源路径会在隐式 5V 合约的 USB Type-C 协商期间打开。  当供电方在 CC 线路上看到 Rd 时、供电方将在 VBUS 上提供 5V 的电压。  在高级配置中、您将看到为 PDO1、PP1 或 PP3 选择电源路径的能力。  PP1 是 PP5V 路径、而 PP3 是 PPHV(或“S"封“封装封装器件中的外部路径)。  即使您为 5V PDO1 选择 PP3、仍会在开始时短暂使用 PP5V。  如果您选择 PP1、则请设计 PP5V 源以充分支持所需的电流额定值。  如果选择 PP3、则可以使用简单 LDO、因为从 PP5V 获取的功率将仅用于 Vconn 或传统支持。  在协商合约之前、受电方不应取电。

    您能帮我选择哪种类型的电池电量耗尽配置最适合我的应用吗?  我选择了 SafeMode。 您认为什么?

    如果您只是供电方、则需要决定(未供电)系统在连接到 DRP 器件时的行为。  我会推荐安全模式。  最好使用 TPD6S300 或 TPD4S201 等器件来防止应用 Rd。 这是通过 GPIO 为 TPD 芯片供电、并且直到加载 EEPROM 后才会置为有效来实现的。

    IS 端口控制 (0x29)- 不受约束的电源 与相同 外部供电 在 TPS65987D GUI 中?

    是的。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的快速和有价值的答案。 对我来说一切都很清晰。

    但在我将该主题标记为“已解决“之前、我想确认一件事... 因为 我只会使用 PP3 电源路径 、是否可以使 VBUS 引脚 (32、33) 悬空/未连接?

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    但在我将该线程标记为“已解决“之前、我想确认一件事... 因为 我只会使用 PP3 电源路径 、是否可以将 VBUS 引脚 (32、33) 悬空/未连接?

    编号  对于供电方用例、您必须连接 VBUS 和 VBUS_IN。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、  

    谢谢、我理解。 我将 VBUS 与 VBUS_IN 连接在一起、在高级配置中、我将选择 PDO1 PP3 开关。 连接到 PP5V 的 5V 电源将是您在第一次响应中建议的低电流源。   

    请给我几天时间完成电路板设计、我想问您 TPS25751D 是否正确连接。  

    此致、  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    别担心。  这也是原理图检查清单。

    https://www.ti.com/tool/download/TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST

    此致、

    Chris