器件型号: TPS628502-Q1
您好团队:
我们使用 TPS62850240QDRLRQ1 为 CYT4D 输入微控制器提供 1.1V 电压。 此微控制器具有在睡眠模式下打开的内部电压调节器。 TPS62850240QDRLRQ1 的输出与内部电压调节器连接在一起、因此当 TPS62850240QDRLRQ1 具有内部电压调节器时、将开启。 TPS62850240QDRLRQ1 处于开启状态时、内部电压调节器会突然 EB 关闭。 现在、当 CYT4D 的内部电压衰减开启而 TPS62850240QDRLRQ1 关闭时。 TPS62850240QDRLRQ1 正从 CyT4D 内部稳压器灌入巨大电流。 请让我知道这种情况的后果是什么。 我们在中看到开发板衍射器未连接 TI IC、然后我们看到不同的 TI 稳压器不会流入电流。 Rogth 现在、我们可以连接二极管来阻止该电流流动。 但是,请告诉我们的原因和 EB 可以替代这一点的什么。
此致
Manoj A.