This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:TPS62850240QDRLRQ1 灌电流是 TPS62850240QDRLRQ1 关断时施加在其输出引脚上的任何电压

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613973/tps628502-q1-tps62850240qdrlrq1-sink-current-is-any-voltage-is-applied-on-its-output-pin-when-tps62850240qdrlrq1-is-shut-down

器件型号: TPS628502-Q1

您好团队:  

我们使用 TPS62850240QDRLRQ1 为 CYT4D 输入微控制器提供 1.1V 电压。 此微控制器具有在睡眠模式下打开的内部电压调节器。 TPS62850240QDRLRQ1 的输出与内部电压调节器连接在一起、因此当 TPS62850240QDRLRQ1 具有内部电压调节器时、将开启。 TPS62850240QDRLRQ1 处于开启状态时、内部电压调节器会突然 EB 关闭。 现在、当 CYT4D 的内部电压衰减开启而 TPS62850240QDRLRQ1 关闭时。 TPS62850240QDRLRQ1 正从 CyT4D 内部稳压器灌入巨大电流。  请让我知道这种情况的后果是什么。 我们在中看到开发板衍射器未连接 TI IC、然后我们看到不同的 TI 稳压器不会流入电流。  Rogth 现在、我们可以连接二极管来阻止该电流流动。 但是,请告诉我们的原因和 EB 可以替代这一点的什么。

 

此致

Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    您能给我分享原理图吗?  

    如何禁用   TPS62850240QDRLRQ1?

    您是否知道 TPS62850240QDRLRQ1 从内部稳压器汲取了多少电流?

    谢谢、此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用使能引脚。 我们测量的是 5V uC 输入下的 18mA。 得出 91mA 为 1.07V。  

    此致

    Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    您能给我分享一下原理图吗?

    谢谢、此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过电子邮件联系吗? 因为它是用于客户项目、不想在公共论坛中共享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    m-shaik@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

     

    我使用 TPS628502EVM-092 评估板| TI.com 进行了基准测量 、并在电路板上进行了以下更改。

    1. 将 R1 替换为 39.2k
    2. 将 R2 更换为 47k

     

    运行条件:

    VIN = 5V

    VOUT = 1.1V

    EN = LOW

    器件从 VOUT 汲取 20mA 电流。 当移除电感器时、消耗的电流为 23uA。

     

    结语: 在上述条件下、启用 VOUT 放电功能、这就是器件从 VOUT 汲取电流的原因。

     

    您可以在 E2E 中点击关闭该主题吗 已解决

     

    谢谢、此致、

    Moheddin