This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137:LM5137 SCH 回顾

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605038/lm5137-lm5137-sch-review

部件号: LM5137

尊敬的团队:

我的客户正在为机器人板设计电源板、该电源板由 48V 电池(输入电压为 48V、输出电压为 24V@20A)供电。附件是原理图、请帮助查看。

谢谢!

LM5137_2026-01-09.pdf

 它们仅使用一个输出、因此不应该有任何问题。
另外、请帮助我检查 MOSFET 是否合适。

BSC074N15NS5.PDF 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vayne



    您能否同时分享已完成的 QuickStart 文件? 您可以在器件产品页面下找到它。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    已附加 QuickStart 文件、请帮助查看。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../LM5137_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_revB6_2800_2_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vayne 的分享。

    “我不会骗你的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    感谢您的支持。 现在情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vayne

    以下是我的评论

    1. 所选的 MOSFET 与该器件的 5V 栅极驱动不兼容。 使用平坦电压约为 3V 的 MOSFET。 选择信号电平 FET
    2. 快速入门和原理图中提到的开关频率不匹配
    3. 选择饱和限值高于电流限值的电感器
    4. 电感低于建议值、为了避免次谐波不稳定、请确保所选电感高于建议值   

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    感谢您的答复,关于下面的电容器选择,封装相对较大。 您是否推荐较小的封装?

    此外、还有一个问题、LM5137 是否支持输出 2 个通道(一个 24V 通道和一个 5V 通道)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vayne  

    今天是印度的假期。 当我在办公室时、我会回来的

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vayne


    抱歉耽误时间、我不知何故错过了这个  


    如本主题所述、几次、确保后降额电容在所选的补偿网络中提供更高的相位裕度(55-60 度)。 通常、与较小的封装相比、较大的封装在产生直流偏置时的降额更低。 因此、为了匹配后降额电容、您需要使用更多数量的电容和更小的封装。 检查您是否获得任何区域优势。 只要匹配所需的电容(降额后)、也可以选择任一电容  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    感谢您的答复。 我可以问一下、当 LM5137 有两个输出时、如何计算电流? 将这些电流相加后、是否足以使电流不超过 20A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne、

    我们建议将每相电流保持在 20A 以下。 通过两相运行、您最多可实现 40A 的总输出电流。 虽然通过谨慎选择元件和热设计、可以实现更高的效率、但在大多数情况下通常不切实际。

    20A/相指南主要由散热因素决定。

    谢谢您、

    此致、

    Onkar Bhakare