This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010-Q1:使能功能的阈值电压

Guru**** 2768385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616517/lmr38010-q1-threshold-voltage-of-enable-function

器件型号: LMR38010-Q1

您好的团队、

我对使能功能的阈值电压有疑问。

VEN-H 和 VEN-L 彼此重叠、例如 VEN-H = 1.1V 和 VEN-L = 1.22V。 这些阈值电压是否有迟滞?

image.png

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    EN 阈值的变化通常是相关的。 因此、当 VEN-H 往往高于典型值时、VEN-L 也会。 因此不会出现阈值重叠的情况。

    此致、

    Niranjan